结果:找到"4G DTU模组 ML302-DTU 视频教程",相关内容1000条
  • 立创ERP操作教程视频链接合集
  • 立创ERP软件概述:https://www.bilibili.com/video/BV1zM4y1U7cY/?share_source=copy_web&vd_source=e42b5332b76fa41a3a762787d93b802f账号体系:(如何创建账号、如何创建企业、如何加入企业、如何切换企业)https://www.bilibili.com/video/BV1ws4y177iB/?share_source=copy_web&vd_source=e42b5332b76fa41a3a762787d93b802f商品管理——商品目录、品牌列表:(如何创建商品目录、商品品...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-02 17:07:00
  • HQD300GPRSDTU资料分享
  • zdl00000HQD300_GPRSDTU产品规格书_20220323103202.pdf大家好,我是zdl00000,今天给大家介绍的是HQD300GPRSDTU它内嵌了TCP/IP协议栈,同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。用户通过电平接口,使用简单的AT+命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入,同时结构进行优化,外型美观、性能稳定、使用方便。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: HQD300 GPRS DTU 发帖人:zdl00000 发帖时间:2022-03-23 10:34:00
  • 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
  • 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 阿里云MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
  • 4GCAT1DTU模组ML302-DTU登录云平台使用视频教程
  • 大家好,感谢一直以来对我们的关注。接下来会介绍物联网DTU模块的使用,在立创社区发帖相关的视频教程及资料。DTU通信板使用开发手册已更新V2.2版本《ML302MD-DTU开发使用手册》,该版本补充了MQTT协议的DTU指令说明。后期我们将会继续完善开发手册内容,让开发者更方便学习理解。目前只有中文版本,英文版本会根据用户意见反馈再制定。以下视频长度都在十分钟左右,满足视频极致2K60帖观看体验,十分钟符合大家课余时间学习。由于录制的视频内存达到5G~10G,不方便上传。视频内容有会回答常见的几个问题以及主讲的内容。1.资料文档:ML302MD-DTU开发使用手册.pdf2.串口工具:串口调...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G DTU ML302-DTU 发帖人:ljfceo 发帖时间:2021-01-02 13:48:00
  • 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
  • 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
  • 4G物联网连接主力---LTECat1
  • 现在5G备受关注,不过在未来几年中4G还会承担蜂窝物联网连接很大的一个份额,也是运营商蜂窝物联网收入的主要来源。其中LTECat1是介于高速LTE类别及低速物联网之间的一种IoT指定类别,LTECat1是一个值得关注的分支。从目前蜂窝物联网发展的态势看,LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。根据3GPP相关标准规范,UEcategory是一系列的在上行/下行中可变的无线性能参数的集合,包含了很多的无线特性,其中最重要的一个就是用户设备支持的速率。各种“UECategory”和支持速率的对应关系如下表中所示:一般来说,基站和用户终端之间通过UECategory各种参数来确定终端的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,4G 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:11:00
  • 有没有仿真视频教程的
  • 比如像那种三端稳压器件,输入接个电源,输出多少电压,能不能在线仿真的?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 仿真 发帖人:5承君5 发帖时间:2017-12-29 11:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: